Disegnare una polilinea o un poligono
Utilizzare lo strumento
Polilinea
per disegnare una polilinea o un poligono.- DaVista progetto, aprire la finestra che dovrà contenere l'oggetto.
- Nella barra degli strumenti dell'editor, selezionarePolilinea.
- Nella finestra, posizionare il puntatore nel punto in cui deve iniziare la polilinea o il poligono.
- Disegnare la forma:
- Polilinea. Selezionare i punti nella schermata. Premereper completare il disegno della forma.Esc
- Poligono. Selezionare i punti sullo schermo e selezionare il punto iniziale per chiudere il poligono. Se non si desidera collegare l'ultimo segmento di linea con il primo segmento di linea, tenere premutodurante il posizionamento dell'ultimo segmento di linea.CtrlMANCIA: Per modificare la forma di una polilinea o di un poligono, selezionare e trascinare il quadratino di ridimensionamento di un segmento.
L'oggetto viene visualizzato nella finestra e in
Vista progetto
.Fornire un feedback