Modifica dell'ordine degli oggetti grafici

Spostare gli oggetti grafici selezionati davanti o dietro altri oggetti grafici nell'Area di disegno.
  1. In
    Progetto
    , fare doppio clic su un contenitore o selezionare
    Editor
    .
  2. Nell'Area di disegno dell'Editor dell'interfaccia utente selezionare l'oggetto da spostare.
    MANCIA: Per selezionare più oggetti grafici, tenere premuto
    Maiusc
    e selezionare altri oggetti.
  3. Nella barra degli strumenti dell'Area di disegno, selezionare il pulsante per spostare l'oggetto grafico in relazione agli altri oggetti grafici:
    • Porta in secondo piano
      . Porta l'oggetto grafico dietro tutti gli oggetti nell'Area di disegno.
    • Porta indietro
      . Porta l'oggetto grafico dietro l'oggetto successivo nell'Area di disegno.  
    • Porta avanti
      . Porta l'oggetto grafico davanti all'oggetto successivo nell'Area di disegno.
    • Porta in primo piano
      . Porta l'oggetto grafico davanti a tutti gli oggetti nell'Area di disegno. 
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.