Ridimensionamento della finestra
Impostare le dimensioni dell'oggetto finestra per specificare le dimensioni dell'area di disegno.
- InVista progetto, selezionare l'oggetto finestra.
- InProprietà, inAltezza, immettere il valore per l'altezza della finestra.
- InLarghezza, immettere il valore per la larghezza della finestra.
- (Opzionale) InSchermo interoselezionareVeroper rendere l'interfaccia utente delle stesse dimensioni dello schermo a runtime.
Fornire un feedback