Broker Eclipse Mosquitto
Il Push Agent supporta le seguenti modalità di comunicazione con il broker Mosquitto.
- Anonimo
- Inviare e ricevere messaggi senza autenticazione con il broker.
- Autenticata
- Inviare e ricevere messaggi una volta autenticati con nome utente e password.
- Sicura
- Inviare e ricevere messaggi crittografati tramite SSL.
MANCIA:
Adattare la configurazione del broker alle proprie esigenze. Selezionare la modalità di comunicazione e la porta.
- Porta 1883
- Utilizzata per la comunicazione anonima/autenticata.
- Porta 8883
- Utilizzata per la comunicazione protetta.
Fornire un feedback