Librerie

Le librerie contengono definizioni di oggetti che è possibile aggiungere ai progetti.

Tipi di libreria

Tipo
Descrizione
Libreria dei template
La libreria predefinita di oggetti che non è possibile modificare o rimuovere. Le librerie dei template sono fornite per:
  • GraphicElements
    Illustrazioni di oggetti che è possibile includere nella visualizzazione dell'applicazione di runtime per fornire un contesto aggiuntivo, come un LED, una valvola a farfalla e serbatoi per reattori.
  • Misc (Oggetti vari)
    Componenti che eseguono operazioni all'interno dell'applicazione di runtime, come logger, allarmi e convertitori.
  • Scripts
    Codice predefinito che esegue funzioni all'interno dell'applicazione di runtime, come notifiche, contatori e trasferimento dati.
  • StyleSheets
    Tema predefinito che definisce l'aspetto delle pagine dell'applicazione di runtime, ad esempio un tema chiaro, un tema scuro e un tema ispirato al materiale.
  • Widgets
    Oggetti con cui l'utente può interagire nell'applicazione di runtime, ad esempio un modulo di login, una griglia di allarmi e un selezionatore di colore.
Libreria personalizzata
Una libreria creata da un utente che contiene una serie di oggetti ricavati dalle librerie dei template o personalizzati per specifici scenari di automazione.

Repository delle librerie

È possibile memorizzare le librerie in locale o in un repository Git remoto. Le librerie sono disponibili in tutti i progetti
FactoryTalk Optix Studio
.
Le librerie vengono salvate nella cartella
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
.

Aggiornamenti delle librerie

Le librerie e gli oggetti di libreria sono collegati alla versione del software
FactoryTalk Optix Studio
con cui sono stati configurati originariamente. Quando si installa una versione aggiornata di
FactoryTalk Optix Studio
, le librerie dei template incorporate vengono aggiornate automaticamente per essere compatibili con il nuovo software.
Se il proprio progetto contiene librerie personalizzate che usano componenti modificati nella versione aggiornata di
FactoryTalk Optix Studio
, è necessario aggiornare manualmente le librerie personalizzate.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.