Eliminazione di un template

Eliminare da una libreria un template non più necessario.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. Selezionare una libreria o una cartella di libreria che contiene il template da eliminare.
    MANCIA: È inoltre possibile utilizzare la ricerca per individuare il template. Vedere Ricerca di un template.
  3. In
    Componenti
    , selezionare un template da eliminare.
  4. Accanto a
    Componenti
    , selezionare
    Elimina
    .
  5. Selezionare
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.