Aggiunta manuale di un logger dei dati

È possibile configurare un logger dei dati aggiungendo un oggetto logger dei dati e impostandone le proprietà.
MANCIA: È anche possibile aggiungere un logger dei dati utilizzando un'interfaccia dedicata. Vedere Aggiunta di un logger dei dati.
Verificare che sia configurato un database per il logger dei dati. Vedere Creazione di un database.
  1. Nel riquadro
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Logger
    e selezionare
    Nuovo
    Logger dei dati
    .
  2. Selezionare le variabili da campionare e memorizzare:
    1. Fare doppio clic sull'oggetto
      Logger dei dati
      .
      L'editor di oggetti mostra i nodi del progetto.
    2. Selezionare le variabili da campionare e selezionare
      Applica
      .
      MANCIA: È possibile individuare rapidamente le variabili che si desidera selezionare utilizzando il campo
      Cerca
      .
      Le variabili vengono visualizzate nel riquadro
      Proprietà
      sotto
      Variabili da loggare
      .
  3. Nel riquadro
    Proprietà
    configurare le opzioni di campionamento del logger dei dati:
    • Per campionare automaticamente tutte le variabili monitorate indipendentemente dai relativi valori:
      1. Impostare la
        Modalità di campionamento
        su
        Periodica
        .
      2. Impostare la proprietà
        Periodo di campionamento
        .
    • Per campionare automaticamente tutte le variabili monitorate che i cui valori sono stati modificati in confronto con il campionamento precedente:
      1. Impostare la
        Modalità di campionamento
        su
        Cambiamento di valore
        .
      2. Impostare la proprietà
        Tempo di polling
        .
      3. Impostare le proprietà
        Modalità predefinita banda morta
        e
        Valore predefinito banda morta
        . Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà dell'intervallo di banda morta.
    • Per campionare le variabili richiamando il metodo
      Log
      , impostare la
      Modalità di campionamento
      su
      Nessuna
      .
  4. Per memorizzare i codici di funzionamento della lettura nel controller nel database, impostare
    Codice operazione log di ogni variabile
    su
    Vero
    .
    Per ulteriori informazioni, vedere Lettura dei codici operazione.
  5. Per memorizzare il timestamp di ciascun campione nel database, impostare
    Timestamp log di ogni variabile
    su
    True
    .
  6. Per memorizzare la data e ora (in formato locale) della lettura della variabile in una colonna della tabella dedicata del database, impostare
    Log tempo locale
    su
    Vero
    .
  7. Nella proprietà
    Archivio
    selezionare il database in cui archiviare i dati.
Viene creata una tabella di database con tutte le colonne necessarie.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.