Creazione di un dizionario di localizzazione
Creare un dizionario di localizzazione in modo da poter visualizzare il contenuto dell'applicazione nella lingua dell'utente. Il dizionario di localizzazione contiene tutte le stringhe tradotte nelle diverse lingue. È quindi possibile selezionare una lingua da visualizzare per l'applicazione sia in fase di progettazione che a runtime.
Se si crea un progetto in
FactoryTalk Optix Studio
utilizzando un template standard, la cartella Traduzioni
contiene già un dizionario di localizzazione per impostazione predefinita.- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suTraduzionie selezionareNuovo.
DizionarioDiLocalizzazione#
viene visualizzato nella cartella Traduzioni
.Fornire un feedback