Esportazione delle stringhe tradotte in un file CSV

Esportare le stringhe da utilizzare nelle stringhe di un altro progetto ed evitare di dovere ricreare e tradurre le stringhe. Esportare le stringhe tradotte in un file CSV utilizzando lo script predefinito disponibile nella libreria dei template.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. Selezionare
    Script
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Importatore ed esportatore di traduzioni
    nel nodo del progetto o nella cartella
    Traduzioni
    .
  4. In
    Librerie dei template
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. Con l'opzione
    Importa ed esporta traduzioni
    selezionata, in
    Proprietà
    , in
    CSVPath
    , sfogliare per selezionare il file .CSV.
  6. In
    CharacterSeperator
    , selezionare il separatore.
  7. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Importazione ed esportazione traduzioni
    , quindi selezionare
    Esegui esportazione traduzioni
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.