Importazione di stringhe tradotte da un file CSV

Stringhe tradotte importate, in modo che non sia necessario creare e tradurre le stringhe in un dizionario di localizzazione per il progetto corrente. Importare stringhe tradotte da un file CSV per popolare la tabella di traduzione.
Il file CSV deve soddisfare alcune specifiche:
  • Ogni chiave e le traduzioni associate devono trovarsi in una nuova riga.
  • In ogni riga indicare la chiave e le traduzioni associate tra virgolette doppie, separate da una virgola. Ad esempio: "Chiave1", "Traduzione", "Translation". È possibile utilizzare un separatore diverso.
  • La prima riga deve essere un'intestazione. Ad esempio, "Chiave", "it-IT", "en-US".
Per importare le stringhe tradotte, utilizzare la NetLogic predefinita disponibile nella libreria dei template.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. In
    Librerie dei template
    selezionare
    Script
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Importatore ed esportatore di traduzioni
    nel nodo del progetto o nella cartella
    Traduzioni
    .
  4. In
    Librerie dei template
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. Con l'opzione
    Importa ed esporta traduzioni
    selezionata, in
    Proprietà
    , in
    CSVPath
    , sfogliare per selezionare il file .CSV.
  6. In
    CharacterSeperator
    , selezionare il separatore.
  7. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Importazione ed esportazione traduzioni
    , quindi selezionare
    Esegui importazione traduzioni
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.