Creazione di una variabile

Creare una variabile per un oggetto o una variabile nella cartella in
Vista progetto
. La nuova variabile visualizza i valori specificati in
Proprietà
a runtime.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la cartella che conterrà la variabile.
  2. Nella barra degli strumenti della vista, selezionare
    Add
    Aggiungi nuovo
    , quindi selezionare
    Tutto
    Modello
    .
  3. Selezionare il tipo di variabile:
    • Variabile
    • Variabile analogica
    • Puntatore a nodo
  4. (Opzionale) Per visualizzare e selezionare un tipo di dati diverso, selezionare
    Mostra tutti
    e quindi il tipo di dati.
La nuova variabile viene visualizzata in
Proprietà
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.