Impostazione dell'unità di misura di una variabile

Impostare l'unità di misura per una figura numerica.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la variabile.
  2. In
    Proprietà
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore numerico e selezionare
    Nuovo
    EUInformation
    .
  3. Nell'
    Editor EUInformation
    , selezionare l'unità di misura per la variabile e scegliere
    Seleziona
    .
L'unità di misura viene visualizzata nel valore della variabile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.