Importazione di un NodeSet OPC UA
Importare un NodeSet OPC UA in modalità online o offline.
Prerequisiti
- Se si importa il NodeSet in modalità offline, ottenere il fileXMLNodeSet.
- Per importare un NodeSet OPC UA
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto client OPC UA e selezionare .Viene visualizzatoImportatoreTagOPCUAsotto l'oggetto client OPC UA.
- Accanto aImportatoreTagOPCUA, selezionare .
- Configurare l'importazione NodeSet:
- Se si importa il NodeSet nella modalità online, impostare il selettore suOnline.
- Se si importano tag in modalità offline:
- Impostare il selettore suOffline.
- InPercorso file, fornire un percorso al fileXMLcon il NodeSet.
- Selezionare gli elementi da importare e selezionareApplica.
Gli oggetti importati vengono visualizzati sotto il client OPC UA.
Fornire un feedback