Gestione del client OPC UA
È possibile utilizzare un oggetto client OPC UA per importare oggetti e variabili in fase di progettazione o a runtime da un server OPC UA.
A runtime, è possibile utilizzare gli oggetti e le variabili importati per creare la logica dell'applicazione.
In fase di progettazione è possibile utilizzare l'editor
FactoryTalk Optix Studio
per selezionare i nodi da sincronizzare. Durante l'importazione, per ciascun nodo selezionato nel server, viene creato un nodo del progetto corrispondente. Se il client dispone di autorizzazioni adeguate (impostato nel parametro Identità utente
del client OPC UA), i nodi rimangono sincronizzati con i nodi server in lettura e scrittura a runtime.
IMPORTANTE:
Per i nodi importati in fase di progettazione, inclusi i tipi di oggetto/variabile, vengono creati automaticamente i nodi
BaseObject
o BaseVariable
corrispondenti.Per importare i nodi a runtime, sincronizzare i nodi:
- Quando l'oggetto client OPC UA viene inizializzato.
- All'avvio del progetto durante il runtime.
Fornire un feedback