Modifica di uno schema ricetta
È possibile modificare le proprietà dello schema delle ricette utilizzando un'interfaccia dedicata incorporata in
FactoryTalk Optix Studio
.Aggiunta di uno schema ricetta
- Dalla barra degli strumentiFactoryTalk Optix Studio, selezionareApri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareVoglio configurare una ricetta.
- Selezionare la ricetta da modificare.
- Se necessario, modificare le proprietàNomeeNodo target.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare un database esistente o configurarne uno nuovo:
- Per utilizzare un database esistente:
- Selezionare un database esistente.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per creare un database:
- SelezionareNuovo database.
- Se necessario, modificare i campiNomeeTipo.
- SelezionareAvanti.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per duplicare un database disponibile:MANCIA: La duplicazione di un database esistente consente di creare rapidamente un nuovo database in base al database esistente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un database disponibile e selezionareDuplica.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare i parametri della ricetta da utilizzare.MANCIA: È possibile mostrare o nascondere variabili (parametri) annidate in altre variabili utilizzando l'opzione di attivazione/disattivazioneVariabili annidate. È possibile individuare rapidamente i parametri che si desidera selezionare utilizzando il campoCerca.
- SelezionareAvanti.
- Esaminare le impostazioni.
- SelezionareEsci.
Fornire un feedback