Configurazione delle unità di misura non standard

Configurare le unità di misura non standard nel
Dizionario unità ingegneristiche
. Ad esempio, esprimere il numero di pezzi prodotti in un'ora o il numero di battiti al minuto in unità di misura non standard.
Le unità di misura non standard hanno proprietà specifiche.
Pendenza
è il coefficiente di conversione per convertire il valore dell'unità standard in unità non standard.
Intercetta
è il valore da aggiungere all'unità di misura a cui si fa riferimento. La conversione viene eseguita utilizzando l'espressione lineare
Y = M x X + Q
dove
X
è il valore di input,
M
è il coefficiente angolare e
Q
è l'intercetta, che calcola il risultato dell'output
Y
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Modello
    .
  2. Selezionare
    Nuovo
    Tutti
    Unità ingegneristiche
    .
  3. Selezionare
    Dizionario di unità ingegneristiche
    .
  4. Fare doppio clic sul nuovo dizionario.
  5. Nella barra del titolo di
    MeasurementSystemMap
    che si apre al centro dello schermo, selezionare
    Add
    .
    Nella tabella della mappa viene visualizzata una nuova riga.
  6. Nella colonna
    Dimensione fisica
    , selezionare la quantità di riferimento per l'unità di misura non standard.
    Ad esempio, per i battiti al minuto, selezionare
    Frequenza
    Hertz
    .
  7. Nella colonna
    Display name
    , digitare il nome dell'unità di misura.
  8. Nella colonna
    Descrizione
    , digitare una descrizione dell'unità di misura.
    MANCIA:
    Nome
    e
    Descrizione
    sono entrambi traducibili tramite l'oggetto
    LocalizationDictionary
    .
  9. Nella colonna
    Pendenza
    , immettere il coefficiente di conversione per il valore dell'unità standard.
    Ad esempio, immettere
    60
    per calcolare i battiti al minuto.
  10. Nella colonna
    Intercetta
    , immettere il valore da aggiungere all'unità di misura a cui si fa riferimento.
    Ad esempio, immettere
    0
    .
L'unità di misura risultante viene visualizzata nella colonna
Risultato
.
MANCIA:
Un esempio di unità di misura non standard che esprime 1 Hz = 60 battiti per minuto, può contenere queste proprietà configurate:
  • Quantità fisica
    . Frequenza.
  • Display name
    . BPM.
  • Pendenza
    . 60.
  • Intercetta
    . 0.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.