Configurazione delle impostazioni locali di sessione e di fallback
Impostare le impostazioni locali della sessione per determinare la lingua per il testo, il formato o i dati e il sistema di misura per i valori. Le impostazioni locali della sessione a runtime sono basate sulle impostazioni locali dell'utente o sull'oggetto
Sessione UI
.Se non sono presenti impostazioni locali per l'utente o l'oggetto
Sessione UI
, il progetto utilizza le prime impostazioni locali nella proprietà Impostazioni locali
. Configurare le impostazioni locali di fallback nel caso in cui le impostazioni locali della sessione definita dall'utente non siano configurate a runtime o la traduzione non sia disponibile per le impostazioni locali di una sessione.- InVista progetto, selezionare il nodo del progetto.
- InProprietà, inImpostazioni locali, digitare una o più impostazioni locali separate da virgole. Ad esempio: it-IT, Fr-FR, en-US.MANCIA:FactoryTalk Optix Studioaggiunge una colonna nella tabellaEditor delle traduzionidell'oggettoLocalizationDictionaryper ogni nuova serie di impostazioni locali.
- InImpostazioni locali di fallback per traduzioni, immettere altre impostazioni locali separate da virgole, ad esempio: it-IT, Fr-FR ed en-US.
MANCIA:
A runtime,
FactoryTalk Optix Studio
utilizza le prime impostazioni locali nella proprietà Impostazioni locali
impostata per il progetto o le impostazioni locali impostate per l'utente corrente. Se l'elenco delle impostazioni locali contiene un'impostazione locale non supportata o non è presente una traduzione in LocalizationDictionary
, il progetto utilizza la prima impostazione locale di fallback.Fornire un feedback