Configurazione delle impostazioni dell'interfaccia di rete

Configurare l'interfaccia di rete per creare l'interfaccia di rete e denominare il tipo di interfaccia.
  1. In
    Vista progetto
    , espandere l'oggetto e selezionare l'oggetto
    Sistema
    .
  2. In
    Proprietà
    , accanto alle
    Interfacce di rete
    , selezionare
    Add
    InterfacciaDiRete
    .
    Viene visualizzato
    InterfacciaDiRete
    #
    in
    Proprietà
    con impostazioni da visualizzare e modificare a runtime.
  3. In
    Nome interfaccia
    , inserire un tipo di interfaccia esattamente come appare in
    FactoryTalk Optix System Manager
    .
    • LAN
    • WAN
    • Wi-Fi
  4. Se necessario, configurare le proprietà di rete:
    • DHCP attivato
      Abilita o disabilita l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP in modalità DHCP.
    • Indirizzo IP
      . Indirizzo IP primario.
    • Maschera
      . Maschera di sottorete.
    • DNS 1
      . Indirizzo IP del DNS1. Solo per interfacce WAN e Wi-Fi.
    • DNS 2
      . Indirizzo IP del DNS2.Solo per interfacce WAN e Wi-Fi.
    • Gateway
      . Indirizzo IP del gateway predefinito.
    • Indirizzi IP addizionali
      . Indirizzi IP addizionali dell'interfaccia. Solo per l'interfaccia LAN.
  5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ciascuna interfaccia di rete aggiuntiva.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.