Configurazione dell'oggetto Sistema
A seconda dei requisiti di sistema, è possibile configurare l'oggetto
Sistema
e gli oggetti DateTimeConfiguration
e WiFiConfiguration
.Le proprietà di questi oggetti sovrascrivono
FactoryTalk Optix System Manager
a runtime.Oggetto | Proprietà |
---|---|
System | Impostazioni delle interfacce di rete LAN e WAN |
System.DateTimeConfiguration | Data, ora e fuso orario di sistema. Impostare queste proprietà manualmente o tramite un server NTP remoto. |
System.WiFiConfiguration | Impostazioni delle interfacce di rete WAN, LAN e Wi-Fi |
È possibile configurare manualmente componenti grafici e le logiche. Ad esempio, collegare la proprietà
DHCP abilitato
alla proprietà Attivo
di un interruttore.A runtime, le proprietà dell'interfaccia di rete vengono aggiunte automaticamente all'oggetto
Sistema
utilizzando la configurazione di FactoryTalk Optix System Manager
per visualizzare le impostazioni correnti. Ad esempio, se un sistema dispone di un'interfaccia di rete LAN configurata con due indirizzi IP aggiuntivi, a runtime, l'oggetto Sistema
contiene un oggetto Interfaccia di rete
per la rete LAN e una raccolta di Indirizzi IP addizionali
con due indirizzi IP aggiuntivi.Fornire un feedback