Aggiunta di un oggetto trend
Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Trend. Aggiungere una penna per ciascun punto di dati che si desidera disegnare sul grafico di trend.
- InVista progettoaggiungere un oggettoTrend.Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traModelloe un nodo o database da cui si desidera ottenere i dati.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- SottoPenne, creare un collegamento dinamico traPennaDiTrend1e l'origine dati della penna.Origini dati della pennaTipo di datiTarget del collegamento dinamicoValori in tempo reale di una variabile specificaUna variabile.Valori in tempo reale campionati da un logger dei datiLa proprietàUltimo valoredi un logger dei dati.Valori storici delle variabili archiviati in un databaseLa colonna di interesse in un database.
- (Opzionale) Aggiungere un asse Y facendo clic con il pulsante destro del mouse suPennaDiTrende selezionandoYAxis.MANCIA: L'aggiunta di più assi Y a un oggetto Penna Di Trend è utile per visualizzare gli stessi dati in scale diverse. È possibile controllare la scala impostando le proprietàValore massimoeValore minimo.
- (Opzionale) Configurare le proprietà dell'oggetto Trend.Per ulteriori informazioni, vedere Trend e Penna di trend.
- (Opzionale) Associare il metodoAggiornadell'oggettoTrenda un evento.Ad esempio, associare il metodoAggiornaall'evento MouseClickdi un oggettoPulsante.
Fornire un feedback