Utenti

Gli utenti sono oggetti in
Vista progetto
. Assegnare autorizzazioni e ruoli agli utenti per determinare il contenuto e l'interfaccia che l'utente vede nell'applicazione a runtime.    
Ogni progetto dispone di un utente Anonimo predefinito che autentica la sessione dell'applicazione. A runtime, l'utente di sessione è l'utente connesso all'applicazione. Il contenuto e l'interfaccia utente visualizzati dipendono dalle proprietà e dal gruppo assegnati all'utente. Ad esempio, l'interfaccia può modificare:
  • Le impostazioni locali della sessione e aggiornare l'interfaccia grafica
  • Gli oggetti grafici e le informazioni disponibili nell'interfaccia, a seconda dei gruppi a cui appartiene l'utente
MANCIA: Modificare la modalità predefinita di autenticazione utente per consentire agli utenti
Windows®
locali e agli utenti di Active Directory di effettuare il login a
Applicazione FactoryTalk Optix
. In
Vista progetto
, selezionare il nodo del progetto e quindi in
Proprietà
modificare
Modalità di autenticazione
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.