Recipes editor

Editor di ricette

Il widget dell'editor di ricette contiene gli oggetti grafici e gli script NetLogic necessari per visualizzare e gestire le ricette a runtime.
Utilizzare il widget dell'editor ricette per:
  • Visualizzare ingredienti e valori di una ricetta memorizzata durante la modifica o il caricamento del controller
  • Creare, modificare o eliminare una ricetta
  • Memorizzare una ricetta nel database
  • Caricare una ricetta da
    Applicazione FactoryTalk Optix
    al controller
  • Caricare una ricetta dal controller a
    Applicazione FactoryTalk Optix

Interfaccia dell'editor ricette

Esempio di editor ricette
Elemento
Nome
Descrizione
1
Nome ricetta
Assegnare un nome a una nuova ricetta o selezionare una ricetta esistente.
2
Pulsanti di controllo ricette
  • Salva
    . Memorizzare nel database la ricetta in corso di modifica.
  • Elimina
    . Eliminare dal database la ricetta selezionata.
  • Carica
    . Caricare i valori della ricetta dal controller a
    FTOptixApplication
    .
  • Applica
    . Applicare la ricetta selezionata sul controller.
3
Elenco degli ingredienti
Ingredienti dello schema ricetta.
4
Editor dei valori degli ingredienti
Valori modificabili degli ingredienti della ricetta.
5
Valori degli ingredienti applicati
Valori degli ingredienti del controller.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal