Creare una griglia allarmi

Creare una
Griglia allarmi
per visualizzare lo stato di ciascun allarme in una sola riga.
  1. Personalizzare gli oggetti inclusi nella
    Griglia allarmi
    per modificare l'aspetto della griglia e visualizzare informazioni di allarme specifiche.
  2. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  3. In
    Librerie
    , selezionare
    Widgets
    .
  4. In
    Componenti
    trascinare
    Griglia allarmi
    in una cartella della cartella
    UI
    .
    Viene visualizzato
    GrigliaAllarmi# (type)
    .
  5. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  6. (Opzionale) Nell'editor, selezionare la griglia allarmi e i pulsanti della griglia allarmi per personalizzare le
    Proprietà
    e gli
    Eventi
    della griglia e i pulsanti. Ad esempio, per modificare l'aspetto della griglia:
    • Colore riga
      . Selezionare il colore di sfondo della riga o selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      per associare a un tag con il valore del colore.
    • Colore testo riga
      , selezionare il colore del testo nella griglia allarmi oppure selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      per associare a un tag con il valore del colore.
  7. (Opzionale) Per visualizzare ulteriori informazioni sull'allarme a runtime, selezionare
    AlarmsDataGrid
    e aggiungere le colonne:
    1. In
      Proprietà
      , dopo
      Colonne
      selezionare
      Add
      e selezionare il tipo di colonna da visualizzare all'estremità destra della griglia:
      • Colonna testo
        . Una colonna con testo statico.
      • Colonna di testo modificabile
        . Una colonna con testo modificabile a runtime.
      • Colonna immagine
        . Una colonna che mostra un elemento grafico.
    2. In
      Proprietà
      espandere
      Colonne
      e scorrere fino alla nuova colonna
      ColonnaGrigliaDati#
      .
    3. In
      Testo
      per la colonna, selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      .
    4. Nella finestra Collegamento dinamico, accedere in
      Alias
      {Item}(...)
      AlarmCondition
      , quindi selezionare la proprietà per l'evento di allarme.
      Per visualizzare le proprietà per tipo di allarme, espandere gli eventi degli allarmi, identificati da
      .
      MANCIA: Per impostazione predefinita, nella
      Griglia allarmi
      sono visualizzati tutti gli allarmi abilitati e attivi. Per visualizzare solo alcuni allarmi a runtime, vedere Creare un filtro allarme.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.