Creare una griglia allarmi analogici

Creare una
Griglia allarmi analogici
per visualizzare lo stato di ciascun allarme in una sola riga, compresi i valori High, HighHigh, Low o LowLow.
  1. Personalizzare gli oggetti inclusi nella
    Griglia allarmi analogici
    per modificare l'aspetto della griglia e visualizzare informazioni di allarme specifiche.
  2. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  3. In
    Librerie
    , selezionare
    Widgets
    .
  4. In
    Componenti
    trascinare
    Griglia allarmi analogici
    in una cartella nella cartella
    UI
    .
    Viene visualizzato
    GrigliaAllarmiAnalogici# (type)
    .
  5. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  6. (Opzionale) Nell'editor, selezionare la griglia allarmi e i pulsanti della griglia allarmi per personalizzare le
    Proprietà
    e gli
    Eventi
    della griglia e i pulsanti. Ad esempio, per modificare l'aspetto della griglia:
    • Colore riga
      . Selezionare il colore di sfondo della riga o selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      per associare a un tag con il valore del colore.
    • Colore testo riga
      , selezionare il colore del testo nella griglia allarmi oppure selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      per associare a un tag con il valore del colore.
  7. (Opzionale) Per visualizzare ulteriori informazioni sull'allarme a runtime, selezionare
    AlarmsDataGrid
    e aggiungere le colonne:
    1. In
      Proprietà
      , dopo
      Colonne
      selezionare
      Add
      e selezionare il tipo di colonna da visualizzare all'estremità destra della griglia:
      • Colonna testo
        . Una colonna con testo statico.
      • Colonna di testo modificabile
        . Una colonna con testo modificabile a runtime.
      • Colonna immagine
        . Una colonna che mostra un elemento grafico.
    2. In
      Proprietà
      espandere
      Colonne
      e scorrere fino alla nuova colonna
      ColonnaGrigliaDati#
      .
    3. In
      Testo
      per la colonna, selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      .
    4. Nella finestra Collegamento dinamico, accedere in
      Alias
      {Item}(...)
      AlarmCondition
      , quindi selezionare la proprietà per l'evento di allarme.
      Per visualizzare le proprietà per tipo di allarme, espandere gli eventi degli allarmi, identificati da
      .
      MANCIA: Per impostazione predefinita, nella
      Griglia allarmi analogici
      sono visualizzati tutti gli allarmi abilitati e attivi. Per visualizzare solo alcuni allarmi a runtime, vedere Creare un filtro allarme.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.