Creare un allarme di temperatura

Creare un allarme che avvisa l'utente del superamento di un valore impostato di temperatura.
  1. Creare una variabile di input:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Variabile
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
      Edit
      e immettere
      TemperatureAlarmVariable
      :
  2. Creare l'allarme:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Allarmi
      e selezionare
      Nuovo
      Allarme esclusivo a livello
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'allarme, selezionare
      Edit
      e immettere
      TemperatureAlarm
      .
  3. Configurare l'allarme:
    1. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Variabile di input
      e
      ProjectName
      Modello
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    2. Impostare
      Limite alto
      su
      75
      .
    3. Impostare
      Conferma automatica
      su
      Vero
      .
    4. Impostare
      Messaggio
      su
      Temperature exceeds a safe level!
      .
    5. Impostare
      Gravità
      su
      3
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.