Creare un allarme

Creare un allarme per specificare quale valore genera un allarme a runtime.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Allarmi
    , selezionare
    Nuovo
    , quindi selezionare il tipo di allarme.
    L'allarme viene visualizzato in
    Allarmi
    .
  2. Con l'allarme selezionato, in
    Proprietà
    , in
    Variabile di input
    , immettere o collegarsi alla variabile da monitorare.
  3. A seconda del tipo di allarme, impostare lo stato o i limiti normali del valore.
    Il valore delle proprietà visualizza
    Non impostato
    quando non viene immesso il valore normale o il limite.
  4. In
    Messaggio
    , immettere il messaggio da visualizzare quando si verifica l'evento di allarme.
  5. In
    Gravità
    , immettere il livello di priorità di allarme compreso tra
    1
    e
    1000
    .
  6. In
    Abilitato
    , selezionare
    Vero
    . L'opzione Attivata è l'impostazione predefinita.
L'allarme viene creato e abilitato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.