Rendere visibile un allarme attivo
Configurare la proprietà
Attivo
di un oggetto grafico per rendere visibile un allarme a runtime. Collegare dinamicamente la variabile Attivo
dell'oggetto grafico alla variabile Attivo
di un allarme. A runtime, l'aspetto dell'elemento grafico cambia quando l'allarme è attivo.La variabile
Attivo
non richiede scripting o NetLogic. Ad esempio, è possibile creare un allarme digitale e associare la proprietà Attivo
di un elemento grafico, ad esempio un LED, alla variabile Attivo
di un allarme digitale o di un altro allarme. Il LED si illumina a runtime quando l'allarme raggiunge i limiti o stati configurati.Prerequisiti
- Aggiunta di un oggetto grafico LED a una finestra
- Creazione e configurazione di un allarme
- Per rendere visibile un allarme attivo
- InVista progetto, aprire la finestra che contiene il LED e selezionare il LED.
- InProprietàdel LED, inAttivo, selezionareModifica collegamento dinamico
- Nell'Editor dei collegamenti dinamici, espandere la cartellaAllarmied espandere l'allarme.
- Selezionare la variabileAttivoper l'allarme.
- ScegliereSeleziona.
Il LED ora si illumina con il colore indicato in
Proprietà
quando l'allarme è attivo. Il colore predefinito per il LED è rosso.Fornire un feedback