Alias nei widget
Quando si progetta un widget, è necessario creare un alias nel widget.
Il nodo di riferimento, tipicamente un tipo di oggetto come il tipo Motor, è impostato utilizzando la proprietà
Tipo
dell'alias. Questo nodo di riferimento rappresenta graficamente la struttura dei nodi nel widget. È possibile impostare le proprietà e le variabili nel widget collegando dinamicamente i nodi del nodo di riferimento.In ogni istanza di un widget, il nodo sorgente dell'alias determina l'origine dei collegamenti dinamici. Ad esempio,
MotorWidget1
potrebbe mostrare i valori di Motor1
.Fornire un feedback