Configurare un driver di comunicazione
Configurare un driver di comunicazione per importare tag in modalità online o offline.
Prerequisiti
- Ulteriori informazioni su considerazioni specifiche relative al proprio controller. Vedere Panoramica dei driver di comunicazione.
- Se si importano tag in modalità offline, esportare i tag da un controller supportato a un file. Consultare l'assistenza utente del controller.
- Per configurare un driver di comunicazione
- Dalla barra degli strumenti, selezionareApri pagina dashboard
- SelezionareConfigura le comunicazioni verso i dispositivi.
- SelezionareNuova stazione.
- Selezionare un tipo di stazione.
- (Opzionale) Modificare il nome della stazione.
- SelezionareAvanti.
- Compilare le proprietà e selezionareAvanti.
- SelezionareAvanti.
- Configurare l'importazione dei tag per la stazione:MANCIA: Alcuni driver di comunicazione potrebbero non supportare l'importazione di tag da controller in modalità online, offline o in entrambe le modalità.
- Per importare tag nella modalità online, impostare il selettore suOnline.
- Per importare i tag in modalità offline, impostare il selettore suOfflinee inPercorso filefornire un percorso al file con i tag controller esportati.
MANCIA: Per selezionare l'oggetto stazione inVista progetto, selezionareSeleziona nella vista proprietà. - Selezionare i tag di interesse e selezionareAvanti.
- (Opzionale) Per configurare un altro driver di comunicazione, selezionareConfigura un altro dispositivoe ripetere la procedura.
- SelezionareEsci.
In
Vista progetto
vengono aggiunte le variabili corrispondenti ai tag selezionati.Fornire un feedback