Convertitori
Utilizzare i convertitori per trasformare il valore di origine, quindi assegnare il valore al nodo padre.
Convertitore locale
Un convertitore locale è specifico di un singolo collegamento dinamico avanzato e non può essere riutilizzato in altri collegamenti dinamici avanzati. Vedere Editor dei collegamenti dinamici avanzati e Creare un collegamento dinamico avanzato.
MANCIA:
Se si intende utilizzare un convertitore e le sue proprietà in un singolo collegamento dinamico avanzato, creare un convertitore locale.
Tipo di convertitore
È possibile utilizzare le istanze di un tipo di convertitore in più collegamenti dinamici avanzati. In questo modo, se è necessario aggiornare la logica del convertitore, si procede una volta sola modificando il tipo di convertitore. Vedere Creare un tipo di convertitore.
MANCIA:
Se si intende utilizzare un convertitore e le sue proprietà in diversi collegamenti dinamici avanzati, creare un tipo di convertitore e utilizzare le istanze del tipo di convertitore in più collegamenti dinamici avanzati.
Esempio di convertitore
Un convertitore di esempio nell'editor dei collegamenti dinamici avanzati può contenere:
Elemento | Nome | Descrizione |
---|---|---|
Variabile padre | Il valore della variabile il cui valore è l'output del convertitore. | |
Direzione collegamento dinamico | La direzione tra l'output del convertitore e la logica del convertitore. La direzione cambia quando si seleziona l'icona:
| |
Inserisci | Inserisce un altro blocco convertitore. | |
Nome del convertitore | Il nome dell'oggetto convertitore. | |
Proprietà del convertitore | È possibile impostare i valori delle proprietà su:
| |
Origine del collegamento dinamico | Un collegamento dinamico a un valore di tag o variabile oppure a un altro convertitore. |
Fornire un feedback