Creare un database interno
Creare un database SQLite interno nel progetto. In genere, i database interni gestiscono i dati che supportano altri oggetti all'interno di
FTOptixApplication
.- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suDataStorese selezionareDatabase interno.
- (Opzionale) InProprietà, inNome file, immettere un nome personalizzato per il file di database.
- ImpostareIn memoriasu uno dei seguenti valori:
- Vero. Rende il database non persistente. I dati memorizzati vengono rimossi quando si riavvia laApplicazione FactoryTalk Optix.
- Falso. Rende il database persistente. I dati memorizzati vengono mantenuti quando si riavvia laApplicazione FactoryTalk Optix.
(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurare una tabella di database.
Fornire un feedback