Clausole supportate per l'istruzione SELECT
SELECT
- FROMIMPORTANTE:Sono consentite sottoquery per i predicatiFROMeIN.La clausolaFROMè obbligatoria, le altre clausole sono opzionali.Le clausole devono avere il seguente ordine:FROM,WHERE,GROUP,HAVING,ORDER,LIMIT.
- JOIN
- AS(alias per tabelle e colonne, ammette identificatoriregularedelimited)
- WHERE
- GROUP BY
- ORDER BY
- Funzione di impostazione (COUNT,MAX,MIN,AVG,SUM)
- HAVING
- LIMITMANCIA:È possibile utilizzare la varianteLIMIT OFFSETper limitare il numero di record. L'offset è opzionale e il valore predefinito è0.Ad esempio,SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10restituisce 1000 record a partire dal numero di record 10.
Fornire un feedback