Esportare un'applicazione FactoryTalk Optix

Esportare un'
Applicazione FactoryTalk Optix
per trasferire l'applicazione in dispositivi client non accessibili nella rete.
  1. Selezionare la freccia accanto a
    Salva
    per aprire il menu a discesa, quindi selezionare
    Esporta
    Applicazione FactoryTalk Optix
    .
  2. Nella finestra di dialogo, compilare:
    • Piattaforma
      . Selezionare il sistema operativo del dispositivo client.
    • Percorso
      . Digitare il percorso per la posizione in cui si desidera salvare la
      Applicazione FactoryTalk Optix
      . In alternativa, selezionare l'icona cartella per passare alla cartella.
      MANCIA: Una cartella può contenere una sola
      Applicazione FactoryTalk Optix
      . Ciascuna
      Applicazione FactoryTalk Optix
      deve usare una cartella distinta.
  3. (Opzionale) Se disponibile, inserire la
    Password
    per proteggere l'applicazione esportata con password.
    L'applicazione esportata è crittografata. All'utente verrà richiesto di immettere la password al momento dell'importazione dell'applicazione nel dispositivo client.
  4. Selezionare
    Esporta
    .
Mentre si esporta la
Applicazione FactoryTalk Optix
, viene visualizzata una finestra di avanzamento. Al termine dell'esportazione, viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che la
Applicazione FactoryTalk Optix
è stata correttamente esportata nel percorso specificato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.