Creare un collegamento dinamico trascinando l'origine

Creare un collegamento dinamico trascinando l'origine da
Vista progetto
al valore della proprietà da impostare il collegamento dinamico.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la variabile che contiene la proprietà che si desidera impostare tramite il collegamento dinamico.
  2. Trascinare il nodo o la variabile su:
    • Una proprietà. Trascinare il nodo sul valore della proprietà.
      Il riferimento al nodo o alla variabile viene visualizzato nella proprietà.
    • Un oggetto grafico. Trascinare la variabile in un oggetto grafico nell'editor.
      Il trascinamento del nodo crea un collegamento dinamico alla proprietà più adatta dell'oggetto grafico. Ad esempio, trascinare una variabile in una
      CasellaDiTesto
      per creare un collegamento alla proprietà
      Testo
      e visualizzare il valore.
Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Prima della proprietà, viene visualizzato per indicare che la proprietà contiene un collegamento dinamico.
MANCIA: Se il collegamento dinamico non si risolve in fase di progettazione, viene visualizzato prima del collegamento dinamico. È possibile risolvere un collegamento dinamico a un alias Windows a runtime. Se il collegamento dinamico viene interrotto perché l'attributo collegato non esiste più o è stato spostato, viene visualizzato prima del collegamento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.