Creare un collegamento dinamico selezionando l'origine
Creare un collegamento dinamico utilizzando il riquadro
Proprietà
.- InVista progetto, selezionare il nodo che contiene la proprietà da impostare tramite un collegamento dinamico.
- InProprietà, tenere il puntatore del mouse sopra il valore della proprietà da impostare, quindi selezionareAggiungi collegamento dinamico
- Nel browser dei collegamenti dinamici, selezionare un nodo che funga da origine della proprietà del valore.
- Compilare i campi visualizzati in base al nodo selezionato:
- Attributo. Selezionare l'attributo OPC UA da applicare al nodo selezionato. Ad esempio, selezionareBrowseName,ValoreoDisplayName.
- Formato. Selezionare il formato da applicare alla variabile selezionata.
- Indice di array. Selezionare l'indice di array della variabile selezionata. Questa opzione è visualizzata solo per le variabili di array.
- Indice bit. Selezionare l'indice per accedere al bit specificato della variabile selezionata.
- ScegliereSeleziona.
Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Prima della proprietà, viene visualizzato per indicare che la proprietà contiene un collegamento dinamico.
MANCIA:
Se il collegamento dinamico non si risolve in fase di progettazione, viene visualizzato prima del collegamento dinamico. È possibile risolvere un collegamento dinamico a un alias Windows a runtime. Se il collegamento dinamico viene interrotto perché l'attributo collegato non esiste più o è stato spostato, viene visualizzato prima del collegamento.
Fornire un feedback