Configurazione del Server FTP

Il Server FTP abilita un server FTP all'interno di una
Applicazione FactoryTalk Optix
.
Lo script di runtime
FTPServerLogic
abilita un server FTP all'interno di una
Applicazione FactoryTalk Optix
. Lo script si trova nella categoria
Scripts
nelle
Librerie
. È necessario avviare e arrestare il server utilizzando i metodi OPC UA esportati
StartFtpServer
e
StopFtpServer
.

Pacchetti richiesti

Parametri richiesti

I parametri da configurare sul server FTP sono i seguenti:
Parametro
Descrizione
Configurazione
IPAddress
Indirizzo IP assegnato al server.
Il valore predefinito è impostato su
127.0.0.1
.
Port
Porta assegnata al server FTP.
Il valore predefinito è
21
.
FilesystemRoot
Il server FTP espone solo una frazione del filesystem locale ai client
Su
OptixPanel
è possibile impostare solo una di queste alternative:
  • %PROJECTDIR%
  • %APPLICATIONDIR%
  • %USB
    <n>
    %
    in cui
    <n>
    è il numero progressivo di un dispositivo USB.
MinimumPASVPort
Numero di porta minimo per la gestione dell'elenco di file e il trasferimento di file.
Questo valore deve essere maggiore di quello predefinito
1024
.
MaximumPASVPort
Numero di porta massimo per la gestione dell'elenco di file o il trasferimento di file.
Questo valore deve essere maggiore di
MinimumPASVPort
. Il valore predefinito per
MaximumPASVPort
è
1100
.
Username/Password
Credenziali di login del server FTP
ServerCertificateFile
File di certificato pubblico del server, secondo standard X509v3 e con estensione .der.
Deve trovarsi nella cartella FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificata anche la chiave privata. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartella FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
ServerPrivateKeyFile
File di chiave privata del server, con codifica ASCII Base64 ed estensione .pem.
Deve trovarsi nella cartella FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificato anche il certificato. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartella FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
UseFtps
Determinare il protocollo da utilizzare, FTP o FTPS.
Il server FTP viene avviato/arrestato tramite i metodi StartFtpServer/StopFtpServer.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.