Duplicare un oggetto grafico

Copiare e incollare un oggetto per duplicare la configurazione dell'oggetto. Gli oggetti duplicati garantiscono la coerenza e consentono di risparmiare tempo durante la creazione di oggetti.
  1. In
    Vista progetto
    o nell'editor, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto da duplicare e selezionare
    Copia
    .
    MANCIA: È anche possibile selezionare l'oggetto e premere
    Ctrl
    C
    .
  2. In
    Vista progetto
    o nell'editor, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto che dovrà contenere l'oggetto duplicato e selezionare
    Incolla
    .
    MANCIA: È inoltre possibile selezionare l'oggetto che dovrà contenere l'oggetto duplicato e premere
    Ctrl
    V
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.