Pulsante

Genera eventi per eseguire metodi.

Eventi

Usare questi eventi pulsante per attivare i metodi:
Evento
È generato a runtime quando
Evento MouseClick
Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato.
Evento MouseDown
Un oggetto viene cliccato o toccato.
Evento MouseUp
Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato.

Caso d'uso

Attivare azioni diverse, ad esempio:
  • Avviare la generazione di report
  • Riconoscere un allarme attivo
  • Segnalare una condizione di emergenza

Esempio

Tre tasti con stili diversi applicati
graphic showing three different button styles
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.