Casella di controllo

Imposta e visualizza un valore booleano selezionandola e deselezionandola.

Funzionamento

Casella di controllo selezionata
Il valore della variabile associata è Vero.
Casella di controllo deselezionata
Il valore della variabile associata è Falso.

Caso d'uso

Abilitare o disabilitare funzioni o caratteristiche all'interno di un'
Applicazione FactoryTalk Optix
. Per esempio, alternare un grafico che visualizza i dati.

Esempio

Casella di controllo deselezionata
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
Casella di controllo selezionata
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.