Indicatore lineare

Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili.

Caso d'uso

Impostare e visualizzare il valore di una variabile analogica entro un valore minimo e massimo.
MANCIA: Utilizzare la proprietà
Tooltip
per mostrare o nascondere la visualizzazione del valore sopra il punto di selezione nell'indicatore. Utilizzare la proprietà
Zona di avviso
per visualizzare intervalli specifici di valori in diversi colori.

Esempio

Indicatore lineare con due zone di avviso definite
Animated image of a linear gauage moving between values of 0 to 100
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.