Creare un oggetto contestuale per la finestra di dialogo

Un oggetto contestuale consente di riutilizzare lo stesso tipo di finestra di dialogo in riquadri diversi e per scopi diversi.
  1. Creare l'oggetto contestuale:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      UI
      e selezionare
      Nuovo
      Modello
      Oggetto
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare
      Edit
      e immettere
      ConfirmationDialogContext
      .
  2. Convertire l'oggetto contestuale in un tipo di oggetto:
    1. In
      Vista tipi
      , fare doppio clic su
      Interfaccia utente
      .
    2. Dalla
      Vista progetto
      , trascinare
      ConfirmationDialogContext
      nel riquadro
      Vista tipi
      .
      In
      Vista progetto
      , viene visualizzato
      ConfirmationDialogContextType (type)
      .
    3. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      ConfirmationDialogContext
      e selezionare
      Elimina
      .
  3. Configurare il tipo di oggetto contestuale:
    1. In
      Vista progetto
      , selezionare
      ConfirmationDialogContextType (type)
      .
    2. In
      Proprietà
      , in alto, selezionare
      Add
      e selezionare
      Variabile
      .
    3. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
      Edit
      e immettere
      Message
      .
    4. Selezionare
      Int32
      e
      LocalizedText
      .
      MANCIA: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare la casella di controllo
      Mostra tutti
      .
    5. Rimuovere il valore della variabile
      Message
      .
    6. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      ConfirmationDialogContextType (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Invocazione di metodo
      .
    7. Passare il puntatore del mouse sull'invocazione del metodo, selezionare
      Edit
      e immettere
      OnConfirm
      .
    8. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      ConfirmationDialogContextType (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Invocazione di metodo
      .
    9. Passare il puntatore del mouse sull'invocazione del metodo, selezionare
      Edit
      e immettere
      OnCancel
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.