Sviluppare un'interfaccia utente con un'immagine reattiva
Implementare un'immagine esterna nel progetto e rendere l'immagine reattiva alle dimensioni della finestra.
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
ResponsiveExternalImage.zipPrerequisiti
- Scaricare ed estrarre il logo.
- Per sviluppare il progetto
- InVista progetto, fare doppio clic suMainWindow (type).L'editor viene aperto in una finestra separata.
- Trascinare il logo scaricato dal computer nell'editor.InVista progettoviene visualizzato un oggettoImmagine1inMainWindow (type).
- InProprietà, impostareAllineamento orizzontaleeAllineamento verticalesuAllarga:
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Selezionare per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Esegui
Fornire un feedback