Creare un oggetto Motor

Le proprietà degli oggetti verranno utilizzate per generare automaticamente gli elementi di interfaccia.
  1. Creare l'oggetto Motor:
    1. Nel riquadro
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Oggetto
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare
      Edit
      e immettere
      Motor
      .
  2. Creare variabili del Motor:
    1. Nel riquadro
      Proprietà
      , creare sette variabili selezionando
      Add
      nella parte superiore e selezionando
      Variabile
      .
    2. Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando
      Edit
      e immettendo:
      • Acceleration
      • Address
      • Address2
      • Enabled
      • Image
      • Speed
      • Variable1
  3. Configurare i tipi di variabili del Motor:
    MANCIA: Gli oggetti grafici vengono creati in base ai tipi di variabili.
    1. Accanto ad
      Acceleration
      , selezionare
      Int32
      e selezionare
      Float
      .
    2. Accanto ad
      Address
      , selezionare
      Int32
      e selezionare
      String
      .
    3. Accanto ad
      Address2
      , selezionare
      Int32
      e selezionare
      String
      .
    4. Accanto a
      Enabled
      , selezionare
      Int32
      e selezionare
      Boolean
      .
    5. Accanto a
      Image
      , selezionare
      Int32
      e selezionare
      ResourceUri
      .
      MANCIA: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare la casella di controllo
      Mostra tutti
      .
    6. Accanto a
      Variable1
      , selezionare
      Int32
      e selezionare
      Float
      .
  4. Impostare i valori delle variabili dell'oggetto Motor:
    1. Impostare il valore della variabile
      Acceleration
      su
      23.9
      .
    2. Impostare il valore della variabile
      Address
      su
      192.168.0.1
      .
    3. Impostare il valore della variabile
      Address2
      su
      10.90.0.1
      .
    4. Impostare il valore della variabile
      Image
      su
      %PROJECTDIR%\A2_Motor-1.svg
      .
    5. Impostare il valore della variabile
      Speed
      su
      75
      .
    6. Impostare il valore della variabile
      Variable1
      su
      35.5
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.