Sviluppare un logger dei dati con un database ODBC

Configurare un logger che salva i dati in un database ODBC.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
DataLoggerODBC.zip
Perché venga eseguito come previsto, il progetto di esempio richiede di configurare le impostazioni ODBC. Vedere Database.
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Modello
    e selezionare
    Nuovo
    Variabile
    .
  3. Creare un logger dei dati periodico con un database ODBC che monitora la variabile. Vedere Aggiungere un logger dei dati.
  4. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  5. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.