Creare un indicatore lineare

Creare un indicatore che consenta di vedere e controllare la temperatura corrente.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Indicatore lineare
    .
  2. Configurare l'indicatore:
    1. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Valore
      e
      ProjectName
      Modello
      Temperature
      .
    2. Accanto a
      Zone di avviso
      , selezionare
      Add
      .
    3. In
      ZonaDiAvviso1
      , creare un collegamento dinamico tra
      Da
      e
      ProjectName
      Allarmi
      AllarmeEsclusivoALivello1
      Limite alto
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    4. In
      ZonaDiAvviso1
      , creare un collegamento dinamico tra
      A
      e
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      IndicatoreLineare1
      Valore massimo
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    5. In
      ZonaDiAvviso1
      , impostare
      Colore
      su
      #fe1414
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.