Creare una variabile
Creare una variabile che indica la temperatura corrente.
- Creare la variabile:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare e immettereTemperature.
- Configurare la variabile:
- InProprietà, selezionareInt32e selezionareFloat.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suTemperaturee selezionare .
- InEURange, impostareLimite altosu100.
Fornire un feedback