Certificati e chiavi OPC UA

Per comunicare in modo sicuro, le applicazioni OPC UA devono avere certificati pubblici appropriati e chiavi private corrispondenti.
È possibile utilizzare la stessa certificazione per progetti che hanno oggetti server OPC UA e oggetti client OPC UA. Vedere Sicurezza delle comunicazioni OPC UA.
È possibile impostare i certificati attendibili di altre applicazioni OPC UA in fase di progettazione o a runtime. Impostare i certificati in fase di progettazione per:
  • I certificati disponibili
  • Una funzionalità non disponibile a runtime
IMPORTANTE: In fase di progettazione, quando il certificato di un'applicazione nota cambia:
  • Ripetere la configurazione.
  • Ripubblicare il
    FTOptixApplication
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.