Creare un oggetto
Creare un oggetto per aggiungere il nodo al progetto.
- InVista progetto, selezionare la cartella in cui creare l'oggetto e selezionare nella barra degli strumenti diVista progetto.MANCIA: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella inVista progettoe utilizzare il menu contestualeNuovoper creare gli oggetti.Il menu contestuale mostra gli oggetti che la cartella può contenere in base alla categoria della cartella.
- Selezionare l'oggetto da aggiungere al progetto.
Il nuovo oggetto viene visualizzato in
Vista progetto
.Fornire un feedback