Aggiungere un intervallo a una variabile

Aggiungere limiti minimo e massimo alle variabili numeriche. I limiti impongono determinati comportamenti quando il valore è al di fuori dei limiti.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare una variabile.
  2. In
    Proprietà
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile numerica e selezionare
    Nuovo
    Intervallo
    .
  3. In
    EURange
    , compilare:
    • Limite basso
      . Il limite basso del valore della variabile
    • Limite alto
      . Il limite alto del valore della variabile.
    • Vincola
      . Se impostato su
      Vero
      , vincola i valori per la variabile ai limiti basso e alto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.