Editor di array

Utilizzare l'editor di array per modificare i valori delle variabili array.
Editor di array
Elementi dell'editor di array
Elemento
Nome
Descrizione
1
Add
Aggiungi
Aggiunge una cella a un array non vincolato.
2
Elimina
Rimuove una cella da un array non limitato.
3
Colonna delle celle dell'array
Elenca le celle dell'array.
4
Colonna del valori dell'array
Elenca i valori di cella modificabili dell'array.
MANCIA: Se l'array elenca colori, è possibile selezionare l'anteprima di un colore per aprire il selettore colore.
5
Pulsante
Applica
Applica le modifiche ai valori dell'array e chiude l'editor.
6
Pulsante
Annulla
Annulla le modifiche ai valori dell'array e chiude l'editor.
7
Pulsante
Apri in una scheda
Apre l'editor di array nel riquadro centrale.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.